欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

激光测距仪/水平仪的种类与特点

  • 2024.01.02 18:03:10
  • 米思米
  • 3347

激光测距仪

利用激光瞬时、精确且误差极小地测量距离的设备。

激光测距仪/水平仪的种类与特点


特点

·使用激光进行长距离、非接触式的高精度测量

激光测距仪/水平仪的种类与特点

· 以往需要2人配合才能完成的长距离测量作业,以及需要利用长卷尺完成的测量作业,使用激光测距仪只需一个人即可轻松完成测量。

激光测距仪/水平仪的种类与特点

· 人员难以抵达的危险场所测量作业、有障碍物场所的测量作业,通过使用激光测距仪,仅需一人即可准确测量。

激光测距仪/水平仪的种类与特点

利用相机用的三脚架等进行固定,测量结果精度更高。


米思米推荐商品:GLM 500 专业级 激光测距仪      米思米推荐商品:华盛昌智能激光测距仪

激光测距仪/水平仪的种类与特点

商品型号:0601072HK0&bid_1=pc&bid_2=techinfo&bid_5=ec-promote" target="_blank" textvalue="0601072HK0  ">0601072HK0                                                                                             商品型号LDM-40C


要点如下!

·请确认测量范围(距离)(m)。

·请确认测量精度(mm)。

·请确认功能。

激光水平仪(激光水准仪)

该设备在水平仪中内置有激光点,可以远距离完成调平。

激光测距仪/水平仪的种类与特点

如果所选机型带有能够将激光转换为垂直线的棱镜,则可以用它来完成瓷砖、隔断、面板定位。激光测距仪/水平仪的种类与特点

特点

·使用激光不仅可以对测量表面进行调平,还可以对几十米以外的场所进行调平。有些型号配备了可旋转的水平仪支架,可让您设置水平仪,使气泡管中的气泡始终位于正中心。可利用激光点进行目视检查,从而快速调平。

用途

 用于吊顶、窗户、电源插座等的高度标准以及连续标记工作。

激光测距仪/水平仪的种类与特点


要点如下!

·请确认水平仪精度(mm)。

·请确认识别距离(m)。






选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities